Schmalz

Vantuz Seçimi

Hesaplanan teorik tutma kuvveti, iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için vantuzların oluşturması gereken kuvvete karşılık gelir. Vantuzları seçmek için ortam koşulları ve uygulama da göz önünde bulundurulmalıdır. Vantuzların seçimi genellikle aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

Uygulama: Çok vardiyalı çalışma, hizmet ömrü, kimyasal olarak agresif ortam, sıcaklık vb.

Malzeme: Pürüzsüz veya pürüzlü yüzeyler, yağlı veya çok kırılgan iş parçaları için özellikle uygun olanlar, elektronik bileşenler için anti statik vantuzlar, kırılgan plastik parçalar için az iz bırakan vantuzlar vb. gibi gereksinimleri karşılamak için farklı malzemelerden yapılmış vantuzlar mevcuttur.

Yüzey: Yüzeyin durumuna bağlı olarak, belirli şekillerde vantuzlar öneriyoruz. Farklı şekil ve geometrilerde farklı sızdırmazlık dudaklarına ve sızdırmazlık kenarlarına sahip düz veya körüklü vantuzlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu örnek için biz seçiyoruz:

NBR'den yapılmış SUF tipi düz vantuz

Bu vantuz, pürüzsüz, düz iş parçalarının taşınması için uygun maliyetli bir çözümdür.

Örneği çözmek için, hesaplanan teorik tutma kuvveti tek bir vantuz tarafından uygulanabilir veya birkaç vantuz arasında dağıtılabilir. Kullanılan vantuz sayısı ilgili uygulamaya bağlıdır.

Mevcut durumdaki çelik sac (2.500 x 1.250 mm) için genellikle altı veya sekiz vantuz kullanılır. Bu örnekte vantuz sayısı için en önemli kriter, taşıma sırasında çelik sacın esnemesidir. Kullanılan vantuz sayısına bağlı olarak, bu vantuzların gerekli çapı değişir.

Her bir vantuz için FS [N] emme kuvvetinin hesaplanması

FS =FTH /n

FS = Emme kuvveti
FTH = Teorik tutma kuvveti
n = Vantuz sayısı

Bizim örneğimiz:

FS = 1,822 N/6

FS = 304 N

SUF vantuzunun teknik verilerine göre, 90 mm çapında ve her biri 328 N emiş gücüne sahip 6 x SUF 90 NBR gerekir.

FS = 1.822 N/8

FS = 228 N

SUF vantuzunun teknik verilerine göre, 80 mm çapında ve her biri 254 N emiş gücüne sahip 8 x SUF 80 NBR'ye ihtiyaç vardır.

Bu örnek için şunları seçiyoruz:

SUF 90 NBR tipi altı vantuz

Sac kalınlığı 2,5 mm olan altı adet vantuz, sacın güvenli bir şekilde alınmasını sağlar.

Önemli

  • Münferit vantuzların tutma kuvveti teknik verilerde listelenmiştir ve hesaplanan teorik tutma kuvvetini aşmalıdır.

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.