Schmalz

Selezione delle ventose

La forza di presa teorica calcolata corrisponde alla forza minima che le ventose devono apportare affinché il pezzo possa essere movimentato in modo sicuro. Per poter selezionare le ventose adatte per l’applicazione devono essere però considerate anche le condizioni ambientali e il luogo di impiego dell’applicazione. La selezione delle ventose si basa normalmente sui seguenti criteri:

Impiego: Sistema di moltiturni, vita prevista a fatica, ambiente chimico-aggressivo, temperatura ecc.

Materiale: Corrispondentemente ai requisiti, sono a disposizione ventose di diversi materiali, per esempio, sono particolarmente adatte per superfici lisce o ruvide, per pezzi oleosi o particolarmente delicati, ventose antistatiche per componenti elettronici, ventose che non lasciano impronte per componenti in plastica delicati ecc.

Superficie: A seconda della qualità della superficie si raccomandano forme specifiche delle ventose. Principalmente sono a disposizione ventose piatte o a soffietto con i più svariati tipi di labbro di tenuta e bordo di tenuta, nonché diverse forme e geometrie.

La nostra scelta:

Ventosa piatta tipo SUF in NBR

Questa ventosa costituisce una soluzione economica per la movimentazione di pezzi lisci e piani.

Per la soluzione del problemi di movimentazione qui posto, la forza di presa teorica calcolata può essere apportata da una ventosa  oppure distribuita in più ventose. Il numero di ventose da impiegare dipende dai singoli casi di applicazione. 

Per la lamiera d'acciaio in formato medio (2.500 x 1.250 mm) del caso corrente, vengono utilizzate normalmente sei o otto ventose.  In questo esempio, il criterio fondamentale per definire il numero di ventose da  impiegare è l'inflessione durante il trasporto.  In connessione con il numero di ventose impiegate varia anche il loro diametro richiesto. 

Calcolo della capacità di aspirazione FS [N]

Fs = FTH / n

FS = Capacità di aspirazione
FTH = Forza di presa teorica
n = Numero ventose

L'esempio:

FS = 1.822 N / 6

FS = 304 N

Secondo i dati tecnici della ventosa SUF sono necessarie 6 x SUF 90 NBR con un diametro di 90 mm e una capacità di aspirazione di 328 N ciascuna.

FS = 1.822 N / 8

FS = 228 N

Secondo i dati tecnici della ventosa SUF sono necessarie 8 x SUF 80 NBR con un diametro di 80 mm e una capacità di aspirazione di 254 N ciascuna.

La nostra scelta:

Sei ventose piatte del tipo SUF 90 NBR

Con uno spessore lamiera di 2,5 mm viene garantita, con 6 ventose, una  presa sufficientemente stabile della lamiera.

Importante

  • La forza di aspirazione delle singole ventose è indicata nei dati tecnici e deve superare la forza di tenuta teorica calcolata.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.