Alan tutucular: esnek bir şekilde paketleyin, verimli bir şekilde tasarruf edin
FA-X / FA-M vakum alan tutucu sistemleri, farklı iş parçalarını hassas ve son derece enerji tasarruflu bir şekilde taşır.
Paletleme, depaletleme, alma veya sıralama işlemlerini otomatik olarak yapmak istiyorsanız, farklı iş parçalarını güvenli ve verimli şekilde taşımanız gerekir. Bu durum; lojistik, ahşap işleme ve paketleme sektörlerinde gerçek bir zorluktur. Schmalz, FA-X ve FA-M vakum alan tutucu sistemleriyle hem esnek hem de enerji tasarruflu bir çözüm sunar. Bu sistemler; ahşap, sac metal, cam ve plastikten üretilmiş iş parçalarının taşınmasında kullanılır. Ayrıca gözenekli, esnek veya düzensiz şekilli parçalar için de uygundur. Düşük ağırlıkları ve minimum engelleyici konturları sayesinde, son efektörler robot kolları için idealdir. Yüzey tutucu sistemler, sürdürülebilir süreçler ve çok yönlü malzeme taşıma için optimize edilmiştir ve minimum tüketimle maksimum verimlilik sunar.
Sürdürülebilir işlemler için akıllı teknoloji
Yüzey tutucu sistemler, çok kısa çevrim süreleri sağlayan bir vakum güçlendiriciye sahiptir. FA-X modeli entegre bir vakum üretecine sahipken, FA-M modeli harici vakum kaynakları için tasarlanmıştır. Her iki model de vakumlu vantuzlar veya yapışkan film kaplı esnek sızdırmazlık süngeri seçenekleriyle sunulur. Her iki alan tutucu sistemi, farklı gereksinimlere uygun versiyonlar sunar: temel modelden, LED ekran, enerji tasarrufu fonksiyonu ve entegre sensörlere sahip akıllı versiyona kadar. Akıllı versiyon; enerji tüketimi ve sistem durumunu doğrudan ekranda gösterir, ayrıca IO-Link veya bir uygulama aracılığıyla akıllı telefona iletir. Bu sayede şirketler süreçlerini her zaman takip edebilir ve bakım aralıklarını hedefe yönelik şekilde optimize edebilir.
Enerji tasarrufu yapın, maliyetleri daha düşük tutun
Enerji tasarrufu fonksiyonu, belirli memeli hatların hedefe yönelik olarak devre dışı bırakılabilmesi sayesinde enerji tüketimini %80’e kadar azaltır. Bu, yalnızca işletme maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kaynak tasarrufu da sağlar. Duruşlar maliyete neden olur. Bu nedenle Schmalz, bakım kolaylığına odaklanır: hızlı değiştirilebilir yapışkan film sayesinde çalışanlar sızdırmazlık süngerini sadece birkaç dakika içinde değiştirebilir. Enjektör ise kolayca erişilebilecek bir konumdadır. Opsiyonel olarak, sızdırmazlık süngeri entegre edilmiş bir sensör sistemi, iş parçasının doğru şekilde kavranıp kavranmadığını algılar – bu da proses güvenilirliğini artırır ve israfı en aza indirir.
Opsiyonel LED ekran, örneğin enerji ve durum izleme hakkında kullanıcıyı bilgilendirir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.