Şansölye'nin ziyareti sırasında: Schmalz aile şirketi "ekonomi politikasında yön değişikliği" talebini iletti.
Federal Şansölye (ortada) Schmalz showroomunda Schmalz Genel Müdürleri Dr. Kurt Schmalz (solda) ve Andreas Beutel'den vakum teknolojisi hakkında bilgi aldı.
"Alman hükümeti ekonomiyi iyileştirmek için ne yapmayı planlıyor?" Satınalma departmanı çalışanlarından Tanja Keck, tartışma sırasında Şansölye'ye bu soruyu yöneltti. Almanya'nın ekonomik durumu, 30 Schmalz çalışanının sorduğu diğer pek çok soru için de başlıca tartışma konusuydu.
Schmalz'ın Yönetici Ortağı Dr. Kurt Schmalz, "Birçok çalışan Alman aile şirketlerinin rekabet gücü konusunda kaygı duyuyor" diyor. "Ekonomi politikasında acilen bir yön değişikliğine ihtiyacımız var." Her şeyden önce, aşırı bürokrasi ve esneklik eksikliği orta ölçekli şirketlerin başını ağrıtıyor. Dr. Kurt Schmalz sözlerini şöyle sürdürüyor: "Eğer alıcılarımız zamanlarının çoğunu tedarikçilerin uygunluğunu kontrol etmek için harcamak zorunda kalıyorsa, o zaman ciddi bir sorun var demektir." "Biz şirketler politika tarafından giderek daha fazla engellendiğimizi hissediyoruz."
Almanya'nın ekonomi politikası özellikle uluslararası rekabette bir engel teşkil ediyor. "Dünya çapında 1.800 çalışanımızla 31 noktada faaliyet gösteriyoruz. Bu, şirketlerini akla gelebilecek her şekilde destekleyen Çin ile rekabet ettiğimiz anlamına geliyor" diyor Andreas Beutel. "Alman şirketleri mevcut ekonomi ve enerji politikasında kör silahlarla savaşıyor." Vergi koşullarının önemli ölçüde iyileştirilmesi bu konuda yardımcı olabilir. Andreas Beutel sözlerini şöyle sürdürüyor: "İnovasyona yapılan yatırımların kapsamlı bir şekilde gider yazılmasına izin verilmelidir."
Ve Dr. Kurt Schmalz ekliyor: "Çin yüksek hızda ilerlerken, Almanya'daki şirketler yüksek düzenlemeler ve zorlu onay prosedürleri nedeniyle yavaşlıyor. Bunu şu anda şirketin yakınındaki bir güneş enerjisi sisteminin inşasında yaşıyoruz."
Maliyetler söz konusu olduğunda da Çinliler başı çekiyor. Andreas Beutel, "Bu ülkedeki işgücü maliyetleri zaten çok yüksek," diyor. "Bunun üzerine bir de sosyal yardımlar eklenirse, uzun vadede orta sınıfın göçünü engellemek mümkün olmaz."
Sonuç olarak, Şansölye'nin ziyareti özel bir andı. Dr. Kurt Schmalz, "Schmalz için tarihi bir gün" dedi. "Olaf Scholz'u misafir etmek bizim için bir onurdu. Endişelerimizi dinlemek ve sorularımızı yanıtlamak üzere bize zaman ayırdığı için çok mutluyuz."
Veda hediyesi olarak Şansölye'ye Kara Orman'dan çikolata ve Schmalz tarafından üretilen kırmızı, sarı ve yeşil renklerde vantuzları olan özel bir vantuz hediye edildi. Dr. Kurt Schmalz hediyeyi verirken göz kırparak, "Böylece 'trafik ışıkları' koalisyonunda tutuşunuzu koruyabilirsiniz" dedi.
Olaf Scholz'un ziyareti sırasında (ortada), Dr. Kurt Schmalz (sağda) ve Andreas Beutel ekonomi politikasında bir yön değişikliği olmasını diliyor.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.