Schmalz

Yeni temassız vantuzlar: Ekstra düz - ekstra güvenli

Schmalz, biri ekstra ince biri de ekstra güvenli olmak üzere iki yeni temassız vantuz geliştirdi. SBS Thin, dar otomasyon süreçlerinde bile kendine yer bulurken, SBS-ESD dağıtıcı elastomer tamponları sayesinde kontrolsüz elektrostatik yayılmasının önüne geçiyor.

Yeni SBS Thin, sınırlı alana sahip otomasyon ortamı için ideal çözüm.

Temassız vantuzlar, ince ve yüksek hassasiyete sahip iş parçalarını hassas bir şekilde ve az temasla taşıyor.     Schmalz son zamanlarda bu hassas tutucularla ürün gamını genişletti.  Yalnızca iki milimetre yüksekliğe sahip olan SBS Thin, 20 milimetre çapında olup, üç Newtonluk tutma kuvveti üretiyor.   Düzgün yüzeylerin yanı sıra hafif yapılandırılmış olan iş parçalarını da tutmasıyla, baskılı devre kartları (PCB’ler) ve waferleri taşımak için idealdir.   SBS Thin tutulacak nesneyi vakumlamadığından, ince ve gözenekli iş parçalarını taşımak için de idealdir.

Aynısı yeni SBS-ESD için de geçerlidir.  Schmalz adından da anlaşılacağı gibi temassız vantuzu, kontrolsüz elektrostatik yayılım ile hassas iş parçalarının zarar görmemesini sağlayacak şekilde donattı.  Bu da vantuzun alt kısmında bulunan ve NBD-ESD adlı özel materyalden yapılmış olan dağıtıcı elastomer tamponlar ile sağlanıyor.  Standart versiyonda olduğu gibi bunlar, taşıma işleminde ortaya çıkabilecek herhangi bir yanal kuvveti ideal bir şekilde emiyor.  Beş farklı boyutta sunulan SBS-ESD, bir ila 18.5 Newton arasında tutma kuvveti üretiyor.  Baskılı devre kartlarını tutmanın yanı sıra tipik uygulamalar, ıslak işleme sistemlerinin yüklenmesi veya indirilmesi ya da çok katmanlı plakaların iç katmanlarının taşınması esnasında ara katmanların ayrılmasını da içeriyor. Her iki vantuz da ince bakır folyoları hassas bir şekilde taşıyabiliyor.

Hava yastıklı vantuz

Tüm Schmalz temassız vantuzlara bir Bernoulli nozulu yerleştirilmiş durumda. Böylece kabaca havadaki ivmelenme iş parçasını kaldıran bir vakum meydana getiriyor.  Aynı zamanda da vantuzun yüzeyi boyunca ilerlediğinden hava, teması engelliyor ve böylece minimal bir hava yastığı oluşturuyor.

Küçük ama etkili; SBS ESD’nin vakum kısmında bulunan sarı Elastomer tamponları, PCB’yi ESD zararından koruyor.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git