Schmalz

Nueva ventosa flotante: extraplana o extrasegura

Schmalz ha desarrollado dos nuevas ventosas flotantes, una es extrafina y la otra es extrasegura. Mientras que la SBS Thin también puede utilizarse en procesos de automatización estrechos, la SBS-ESD evita una descarga electrostática descontrolada mediante un amortiguador elastomérico con capacidad de derivación.

La nueva SBS Thin es la solución ideal para un entorno de automatización con poco espacio

Las ventosas flotantes manipulan piezas finas y muy sensibles con escaso contacto y protegiéndolas. Ahora, J. Schmalz GmbH ha ampliado significativamente su oferta de garras suaves. La SBS Thin solo tiene dos milímetros de altura, un diámetro de 20 milímetros y genera una fuerza de retención de tres newton. Además de superficies planas, también agarra piezas ligeramente estructuradas y, por ello, es ideal para manipular circuitos impresos, PCB (Printed Circuit Board) perforadas y obleas. Dado que la SBS Thin no permea el objeto que se debe agarrar, es también adecuada para separar piezas finas y porosas.

Algo similar sucede en la nueva SBS-ESD. Tal como ya revela su nombre, Schmalz ha equipado a la ventosa flotante de manera que no dañe piezas sensibles debido a una descarga electrostática descontrolada. De ella se encarga los amortiguadores elastoméricos con capacidad de derivación fabricados en un material especial NBR-ESD en la cara inferior de ventosa. Al igual que en la versión estándar, también absorben óptimamente las posibles fuerzas laterales generadas en el proceso de manipulación. La SBS-ESD está disponible en cinco tamaños y, por lo tanto, genera fuerzas de retención de entre uno y 18,5 newton. Los campos típicos de aplicación son, además del agarre de circuitos impresos, también la separación de capas intermedias durante la carga y descarga en instalaciones de procesos en húmedo o la manipulación en capas internas de Multilayer Boards. Asimismo, las dos ventosas pueden manipular finas láminas de cobre sin dañarlas.

Ventosa con colchón de aire

En todas las ventosas flotantes de Schmalz hay integrada una boquilla Bernoulli. Aquí se genera, dicho de forma sencilla, una depresión debido a la aceleración del aire, lo que eleva la pieza. A su vez, el aire evita un contacto, ya que fluye por la superficie de la ventosa y, de este modo, genera un colchón de aire mínimo.

Pequeña, pero efectiva: los amortiguadores elastoméricos amarillos en la cara de la ventosa del SBS ESD protegen el circuito impreso contra daños por ESD

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta