Schmalz

Nuova ventosa flottante: super piatta o super sicura

Schmalz ha sviluppato due nuove ventose flottanti - una è super sottile e l’altra super sicura. Il modello SBS Thin è ideale per quei processi di automazioni che devono essere eseguiti in spazi molto limitati, mentre la SBS-ESD, grazie al cuscinetto in elastomero conduttivo protegge dalle scariche elettrostatiche incontrollate.

La nuova ventosa SBS Thin rappresenta la soluzione ideale per gli ambienti di automazione molto limitati

La ventosa flottante movimenta pezzi sottili ed estremamente delicati praticamente senza contatto e senza lasciare alcuna traccia. Adesso J. Schmalz GmbH ha ampliato la sua offerta aggiungendo le pinze di presa delicate. La ventosa SBS Thin è alta solo 2 mm, ha un diametro di 200 mm e genera una forza di presa pari a 3 Newton. Oltre le superfici lisce, la ventosa afferra anche pezzi leggermente strutturati e quindi è ideale per la movimentazione di circuiti stampati, PCB (Printed Circuit Board) forati e wafer. Dato che la ventosa SBS Thin non aspira completamente l’oggetto da prelevare, è indicata per la separazione di pezzi sottili e porosi.

Lo stesso vale per la ventosa SBS-ESD. Come dice la sua sigla, la ventosa flottante di Schmalz è stata sviluppata per proteggere i pezzi sensibili dalle scariche elettrostatiche incontrollate. Questa funzione viene garantita dal cuscinetto conduttivo in elastomero, realizzato con un materiale speciale NBR-ESD. Come per la versione standard, anche questa ventosa compensa perfettamente le forze laterali generate durante il processo di movimentazione. Il modello SBS-ESD è disponibile in 5 misure e genera forze di presa tra 1 e 18,5 Newton. I campi di applicazione tipici sono, oltre al prelievo dei circuiti stampati, anche la separazione e lo stoccaggio intermedio durante le operazioni di carico e scarico degli impianti ad umido oppure la movimentazione degli strati interni dei pannelli multistrato. Entrambe le ventose possono movimentare in modo delicato le pellicole di rame.

Ventosa con cuscino d’aria

Tutte le ventose flottanti sono dotate di ugello Bernoulli integrato. In parole povere, durante l’accelerazione dell’aria, nella ventosa viene generata una depressione che solleva il pezzo. L'aria impedisce poi il contatto perché sulla superficie ventosa viene generato un sottile cuscino d’aria.

Piccola ma efficiente: il cuscinetto giallo in elastomero sul lato ventosa del modello SBS-ESD protegge i circuiti stampati dalle scariche elettrostatiche

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello