Schmalz

Nouvelles ventouses à coussin d’air : extra-plates ou extra-fiables

La société Schmalz a développé deux nouvelles ventouses à coussin d’air : l’une est extra-fine, l’autre est extra-fiable. Tandis que la SBS Thin trouve également sa place dans des processus automatisés au sein d’espaces exigus, le modèle SBS-ESD empêche une décharge électrostatique incontrôlée grâce à des tampons élastomères conducteurs.

La nouvelle ventouse SBS Thin est la solution idéale pour un environnement automatisé exigu

Les ventouses à coussin d’air manipulent des pièces fines et hautement sensibles avec un minimum de contact et en douceur. La société J. Schmalz GmbH a désormais nettement élargi sa gamme de préhenseurs doux. La SBS Thin ne mesure que deux millimètres de haut, son diamètre est de vingt millimètres et elle génère une force de préhension de trois newtons. En plus des surfaces lisses, elle saisit également des pièces légèrement structurées. Elle est donc idéale pour la manipulation de circuits imprimés, de PCB perforés (Printed Circuit Board : carte de circuit imprimé) et de wafers. Étant donné que la SBS Thin n’aspire pas à travers l’objet à saisir, elle convient également pour la séparation de pièces fines et poreuses.

Le même principe s’applique à la nouvelle SBS-ESD. Comme son nom l’indique, Schmalz a équipé la ventouse à coussin d’air de sorte qu’elle n’endommage pas des pièces sensibles en raison d’une décharge électrostatique incontrôlée. Ceci est possible grâce à des tampons élastomères conducteurs en matériau spécial NBR-ESD situés sur la face inférieure de la ventouse. Comme pour la version standard, ces modèles absorbent de manière optimale les forces latérales pouvant survenir pendant le processus de manipulation. Le modèle SBS-ESD est disponible dans cinq tailles et génère donc des forces de préhension entre un et 18,5 newtons. En plus de la préhension de circuits imprimés, les domaines d’utilisation typiques sont la séparation de couches intermédiaires lors du chargement et du déchargement d’installations de traitement par voie humide ou encore la manipulation de couches internes pour des cartes à couches multiples. Les deux ventouses peuvent également manipuler en douceur des feuilles de cuivre fines.

Ventouses équipées d’un coussin d’air

Une buse de type Bernoulli est intégrée dans toutes les ventouses à coussin d’air de la marque Schmalz. Pour simplifier les choses, une dépression est générée grâce à l’accélération de l’air et permet de soulever la pièce. En même temps, l’air empêche tout contact, étant donné qu’il est guidé le long de la surface de la ventouse et, de fait, crée un coussin d’air minimal.

De petite taille, mais efficaces : les tampons élastomères jaunes situés sur la face de la ventouse SBS-ESD protègent le circuit imprimé contre des dommages liés à une décharge électrostatique

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier