Schmalz

High-performer for compressed air-free vacuum automation

With the Compact Pump GCPi, Schmalz presents a powerful vacuum generator with a purely electric suction and venting function. Supplemented by the electric 3/2-way compact valve LQE, the user receives a compressed air-free vacuum system with the performance of conventional ejector solutions.

The Compact-Pump GCPi is Schmalz' new all-electric vacuum generator.

All-electric vacuum systems are in demand wherever compressed air is not available and efficiency is the focus. This can be in manufacturing and assembly as well as in autonomous transport systems and robots. The new Compact Pump GCPi from J. Schmalz GmbH generates the vacuum required for handling with the help of an efficient double-head diaphragm pump. Instead of compressed air, it only needs a 24-volt supply, for example from a battery. Thanks to the integrated energy-saving control, the speed of the pump is controlled as needed and optimized for the respective workpiece.

Fast cycle with new compact valve

The GCPi is IoT-ready: Process parameters are entered via the integrated IO-Link interface or via digital control signals. In addition, it is possible to enter parameters via the LCD touch display attached to the device. The user reads out information about the process via the integrated NFC interface. Schmalz has equipped the GCPi with additional connections. The new LQE compact valve can also be operated via these: The all-electric 3/2-way valve has a very compact design and can be mounted directly on the gripper. This significantly accelerates evacuation and ventilation of the vacuum system. A sensor integrated in the LQE, which monitors the vacuum, ensures even greater process reliability. If independent suction circuits are to be implemented in the vacuum system, several LQE compact valves are used for decentralized control. The vacuum for this is generated - centrally - by the GCPi.

The Compact Pump GCPi is expected to be available from September 2022, and the Compact Valve LQE in the fourth quarter of 2022.

The electric Compact Pump GCPi handling cardboard boxes

Media contact

The Schmalz press team will be happy to answer any questions you may have.

presse@schmalz.de

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng