Schmalz

Prestazioni eccellenti per l’automazione con il vuoto senza aria compressa

Con la sua Compact-Pump GCPi Schmalz presenta un generatore di vuoto potente con funzione elettrica di aspirazione e aerazione. Grazie a alla valvola compatta elettrica 3/2 vie LQE, l’utente ha a sua disposizione un sistema per il vuoto senza aria compressa ma con le prestazioni delle normali soluzioni con eiettore.

Compact-Pump GCPi è il nuovo generatore di vuoto ad alimentazione elettrica di Schmalz.

I sistemi per il vuoto ad alimentazione elettrica vengono utilizzati lì dove non è possibile predisporre l’aria compressa e dove l’efficienza è prioritaria. Queste applicazioni possono riguardare la produzione e il montaggio, nonché i sistemi di trasporto e i robot autonomi. Il vuoto necessario per la movimentazione viene generato dalla nuovo pompa Compact-Pump GCPi di J. Schmalz GmbH per mezzo dell’efficiente pompa a membrana a doppia testa. Questa pompa si serve di un’alimentazione elettrica a 24 V, ad esempio una batteria, invece che dell’aria compressa. La funzione integrata di risparmio energetico permette di comandare la velocità delle pompe in base alle esigenze dell’applicazione e dei rispettivi pezzi.

Ciclo più veloce con la nuova valvola compatta

La GCPi è IoT-ready: i parametri di processo vengono inseriti attraverso l’interfaccia IO-Link integrato o con segnali di comando digitali. Inoltre, è possibile inserire i parametri attraverso il touch display LCD integrato nel dispositivo. Le informazioni sul processo possono essere visualizzate attraverso l’interfaccia NFC integrato.

Schmalz ha dotato la pompa GCPi con ulteriori attacchi, che permettono di comandare anche la valvola compatta LQE. La valvola elettrica a 2/3 vie ha una costruzione compatta è può essere montata direttamente sulla pinza di presa. In questo modo il sistema velocizza l’evacuazione e la ventilazione del sistema a vuoto. Il sensore integrato nella valvola LQE dona maggiore sicurezza a processi, garantendo il monitoraggio del vuoto. Se il sistema del vuoto deve essere dotato di diversi circuiti di aspirazione indipendenti, allora possono essere montate svariate valvole compatte LQE per il controllo decentrale. Il vuoto necessario viene generato centralmente dalla pompa GCPi.

La Compact-Pump GCPi sarà disponibile a partire da settembre 2022, mentre la valvola compatta LQE è già disponibile dal primo trimestre 2022.

La Compact-Pump GCPi elettrica durante la movimentazione di scatole di cartone.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello