Schmalz

Vacuum Technology in use during the Hot Pressing of Prepreg Materials

Before the prepreg materials can be processed, which is usually done through hot pressing, the adhesive material is cut to the appropriate size on a cutting table (1) . To ensure that the prepreg does not stick together during storage, there is a protective film on the material that is often removed manually before the hot pressing. Afterwards, the gripper picks up the cut prepreg pieces and stacks them on top of each other in a specific order (2). The various layers thus form a kit. The tacky surface is a challenge for the gripper in this process step because sticking of individual layers to the gripper during handling needs to be avoided.

A gripper precisely sets down the kit in the mold of the press (3), where it is then pressed and cured (4). This produces a three-dimensional FRP part (5), which can be removed by specific "non-marking" suction cups.

Product Inquiry
Yêu cầu

Requirements for Vacuum Technology

Adhesiveness of the workpiece
A feature of prepreg materials is their tacky surface due to their prior impregnation with reactive resins. It is a challenge for the gripper to ensure that the cut piece does not remain stuck on the gripper during the handling process and can be released precisely. Furthermore, it is better if the gripper does not become too heavily contaminated.

Gently handling sensitive workpieces
The orientation of the textile fibers is crucial for the result of the pressing and hardening of the workpiece. The suction plates SPL POM-NBR use an even vacuum distribution and their flat design to prevent the workpiece from being drawn into the gripper and protect the semi-finished products from permanent deformation.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.