Schmalz

JumboFlex 50 - Neue Saugplatte für Karton-Handling

Schmalz erweitert sein Sortiment an ovalen Saugplatten der Baureihe SAOF um die Baugröße 180x90. Waren bislang ausschließlich Greiferlösungen für die JumboFlex- Baureihen 20 und 35 mit maximalen Traglasten von 20 bzw. 35 kg möglich, so kann die neue Baugröße erstmals auch mit den Vakuum-Schlauchhebern JumboFlex bzw. JumboFlex High-Stack für Werkstückgewichte bis 50 kg kombiniert werden. Mit der Erweiterung führt Schmalz weitere Greifer in das JumboFlex-Baukastensystem ein. Kombiniert mit neuen Traversen kann der Anwender Doppel- oder sogar Vierfachgreifer konfigurieren, die seine Anforderungen optimal erfüllen.

Handhabung labiler Kartonagen mit einem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex inklusive Doppelgreifer aus zwei neuen Saugplatten SAOF 180x90.

Eine Alternative zu runden Saugern sind längliche Saugplatten. Sie kommen vor allem in der Intralogistik zum Einsatz, wenn labile Kartonagen oder leicht gewölbte Bauteile sicher und schonend gehoben werden müssen. Die Saugplatten der Baureihe SAOF aus verschleißfestem Nitrilkautschuk (NBR) passen sich gut an die zu handhabenden Werkstückoberflächen an. Neu ist nun die Baugröße SAOF mit den Abmessungen 180 mm x 90 mm. Die J. Schmalz GmbH hat die Saugplatte so dimensioniert, dass sie kompakt ist und dennoch die für den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 50 notwendige Saugfläche aufweist, um Lasten von bis zu 50 Kilogramm sicher zu transportieren. Mit der Erweiterung des SAOF-Sortiments führt Schmalz auch neue Greifer in das JumboFlex-Portfolio ein und kann damit noch individueller auf die Anforderungen der Kunden eingehen. Zur Verfügung stehen für die JumboFlex-Baureihen 20, 35 und 50 folgende SAOF-Greiferversionen: Mit verstellbaren oder nicht verstellbaren Saugplatten, mit Traversen in Standardmaßen oder in individuell wählbaren Längen. Die Greifer sind kompakt gestaltet und eignen sich auch für kleinere Werkstücke. 

Für die neuen Greifer stellt Schmalz zeitgleich neue Traversen vor, mit denen sich bis zu vier wählbare Saugplatten anbinden lassen. Da sowohl die Position der Saugplatten als auch die der Quertraversen variabel eingestellt werden kann, hat der Anwender für jede Werkstück-Größe den genau passenden Greifer zur Verfügung. 

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb