Schmalz

Manuelle Handhabung • • • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo als attraktive Hebehilfe zum Abstapeln von Kanistern am Rollenband

Die Abfüllstätte für Kanister läuft automatisch über ein Rollenband. Lediglich der Abtransport erfolgte von jeher manuell. Bei Gewichtsklassen von 10 kg pro Kanister und einer entsprechend großen Stückzahl am Tag war die körperliche Belastung der Mitarbeiter sehr hoch. Eine Lösung, die sowohl von der Schnelligkeit als auch vom gesundheitlichen Aspekt eine Verbesserung bringen könnte war deshalb erwünscht.

Erreicht werden konnte dies mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 65, der mit einem speziellen Sonderggreifer und einer Längstraverse von 1.200 mm ausgestattet ist. Fünf Einhängehaken sind an der Längstraversebefestigt. Sie ermöglichen die Aufnahme von den Kanistern am Haltegriff. Damit ist es möglich fünf Kanister mit je 10 kg gleichzeitig aufzunehmen und auf der Palette abzusetzen. Anschließend werden die Paletten mit einem Stretchwickelautomat in Kunststofffolien eingepackt und ausgeliefert. Besonders begeistert sind die Mitarbeiter von der ergonomischen Bedienungseinheit des Schlauchhebers JumboErgo, auf die sie nicht mehr verzichten möchten. Die erzielte Produktivitätssteigerung durch wesentlich schnellere Entladung der Rollenbänder steigert den Kundennutzen deutlich und zeigt, dass die Firma Schmalz auch für individuelle Kundenlösungen stets eine Antwort bieten kann.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb