Schmalz

Manipulation manuelle • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage JumboErgo pour le dépilage de bidons sur transporteur à rouleau

Le remplissage des bidons est effectué automatiquement grâce à un convoyeur à rouleaux. Mais leur transport a toujours été réalisé manuellement. Le poids élevé des bidons, pesant chacun 10 kg, et la cadence élevée exigeaient chaque jour de très gros efforts physiques de la part des collaborateurs. C'est pourquoi l'entreprise était à la recherche d'une solution permettant d'effectuer le travail plus rapidement tout en ménageant la santé des collaborateurs.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 65 est équipé d'une ventouse spéciale et d'une traverse principale de 1 200 mm. Sur la traverse se trouvent cinq crochets de suspension qui permettent la préhension des bidons par la poignée. Le tube de levage permet donc de prélever simultanément cinq bidons de 10 kg respectivement et de les déposer en direction de la palette. Les employés apprécient particulièrement l'unité de commande ergonomique du tube de levage JumboErgo dont ils ne veulent plus se passer. L'accroissement de productivité obtenu grâce au déchargement nettement plus rapide des bandes à rouleaux permet d'accroître les avantages dont bénéficient les clients et montre que la société Schmalz peut toujours proposer une réponse, et ce même pour les solutions client individuelles.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier