Schmalz

Manual handling • Vacuum Tube Lifters JumboErgo

Vacuum Tube Lifter JumboErgo is an Attractive Lifting Aid for Jugs on a Roller Belt

The jugs are filled automatically using a roller belt, but they have always been carried away by hand. Since the jugs can weigh up to 10 kg each, and a large number must be processed each day, this has proven to be very strenuous for the employees. The firm was looking for a solution that would allow the work to be done faster and would be less harmful to the workers' health.

The vacuum tube lifter JumboErgo 65 was just what they were looking for. It is equipped with a special gripper and a main beam that is 1,200 mm long. Five single-hook heads are attached to the main beam. These allow the jugs to be lifted by their handles. This makes it possible to simultaneously lift five jugs weighing 10 kg each and place them on the pallet. The pallets are sealed in plastic film using a stretch wrapping machine and then delivered. The employees are particularly enthusiastic about the ergonomic operating unit of the vacuum tube lifter JumboErgo, and they do not want to do without it. Being able to unload roller belts more quickly increases productivity. This adds to the customer value and shows that Schmalz has an answer for every problem, even if it requires a highly customized solution.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng