Schmalz

Felgen kratzerfrei handhaben

Mit dem neuen Felgengreifer von Schmalz lassen sich Felgen und Kompletträder bis 50 Kilogramm mühelos, schnell und vor allem beschädigungsfrei handhaben. Das Funktionsprinzip des mechanischen Greifers ist sicher und erinnert an den Anhänger-Mechanismus eines bekannten Rutschfahrzeugs für Kinder.

Anwender aus der Automobilindustrie wie das zentrale RONAL Logistik Center handhaben mit dem neuen Felgengreifer von Schmalz Felgen sicher und schnell – ohne schwere körperliche Belastung für die Mitarbeiter und ohne die Produkte zu beschädigen.

Anders als das Kinderfahrzeug werden die Autos auf unseren Straßen seit Jahren immer größer und schwerer. Auch Felgen und Räder wachsen in allen Dimensionen und damit nimmt ihr Gewicht stetig zu. Um die empfindlichen Oberflächen beim Handhaben von Felgen in der Produktion, der Intralogistik oder der Montage nicht zu beschädigen, werden diese meist noch manuell bewegt. Keine leichte Aufgabe, die auch regelmäßig zu krankheitsbedingten Ausfallzeiten führt.

Hier schafft der neue Felgengreifer der J. Schmalz GmbH für den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Abhilfe: Mit ihm kann eine Person Felgen und Kompletträder mühelos, sicher und schnell handhaben – ohne schwere körperliche Belastung und ohne die empfindlichen Produkte zu beschädigen. Denn der konisch geformte Felgengreifer ist ohne scharfe Kanten konstruiert. Er besteht aus stabilem Kunststoff und besitzt eine große Eintauchtiefe. Mit ihm setzt der Anwender Felgen und Kompletträder mit einem Gewicht von bis zu 50 Kilogramm und – je nach Mittellochgeometrie – einem Radnaben-Durchmesser von 55 bis 90 Millimetern sicher um.

Beim neuen Felgengreifer für den JumboFlex handelt es sich um eine rein mechanische Greiferlösung. Das Funktionsprinzip ist für den Anwender spielend leicht und erinnert an die Anhängerkupplung der bekannten roten Rutschfahrzeuge für Kinder: Der Felgengreifer taucht in die mittlere Radnaben-Öffnung ein. Beim Anheben der Felge klappt das untere bewegliche Lastaufnahmeelement des Greifers durch Einhaken an der Radnabe seitlich heraus und trägt die Felge sicher. Der Anwender kann dessen Öffnungswinkel auf die Felgengröße einstellen – so beschleunigt er den Greifvorgang bei großen Naben-Durchmessern.

Der neue Felgengreifer ist in zwei Varianten erhältlich: als Greifer für das horizontale Felgen- und Kompletträder-Handling und als 2-in-1-Felgen-/Reifengreifer mit einem zusätzlichen seitlich angebrachten Haken. Der Anwender kann diesen bei Bedarf ausklappen, um einen Reifen einzuhängen und zu bewegen. So handhabt er Felgen und Reifen ohne Greiferwechsel in hohen Taktzeiten.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb