Schmalz

Movimentazione dei cerchioni senza alcun graffio

La nuova pinza per cerchi di Schmalz permette di movimentare senza fatica, velocemente e, soprattutto, senza causare alcun danno cerchioni e ruote complete fino a 50 kg. Il principio di funzionamento della pinza di presa meccanica è sicuro e ricorda il meccanismo del rimorchio di una ben nota macchina a pedali per bambini

Grazie alla nuova pinza per cerchi di Schmalz, gli utenti del settore automobilistico, come la sede centrale di RONAL Logistik Center, sono in grado di eseguire la movimentazione in modo sicuro e veloce - senza particolari sforzi fisici per i dipendenti e senza danneggiare i prodotti.

Diversamente dalle macchine per bambini, le autovetture presenti sulle nostre strade da anni diventano sempre più grandi e pesanti. Lo stesso vale per le dimensioni dei cerchioni e dei pneumatici che diventano sempre più grandi e pesanti. Per non danneggiare le delicate superfici dei cerchioni in produzione, logistica interna e montaggio, questi vengono movimentati principalmente a mano. Naturalmente questo non è un compito leggero e infatti rappresenta una delle principali cause di assenza dal lavoro per malattia.

La nuova pinza per cerchi di J. Schmalz GmbH per il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex rappresenta la soluzione ideale: con questo dispositivo basta una sola persona per movimentare senza problemi, in modo sicuro e velocemente i cerchioni e le ruote complete - senza sforzi fisici eccessivi e senza danneggiare i prodotti delicati. La pinza per cerchi conica è stata realizzata senza bordi taglienti. La pinza di presa può essere inserita molto in profondità ed è stata realizzata in plastica stabile. Grazie alla pinza, l’operatore può maneggiare in modo sicuro cerchioni e ruote complete fino a 50 kg di peso - a seconda della geometria del foro centrale - con diametro per il mozzo compreso tra i 55 e i 90 mm.

La nuova pinza per cerchi per JumboFlex è una soluzione di presa puramente meccanica. Per l’utente il principio di funzionamento è estremamente semplice e ricorda il gancio di traino di una nota macchina a pedali rossa per bambini: la pinza per cerchio viene inserita nell’apertura del mozzo della ruota. Durante il sollevamento, l’elemento di imbracatura mobile della pinza di presa si aggancia lateralmente al foro del mozzo della ruota, supportando il cerchione in modo sicuro. L’utente può regolare l’angolo di apertura in funzione delle dimensioni del cerchione - ciò accelera la procedura di presa in presenza di diametro per il mozzo particolarmente grande.

La nuova pinza per cerchi è disponibile in due varianti: come pinza di presa per la movimentazione orizzontale di cerchioni e ruote complete, e come pinza per cerchi 2 in 1 per cerchioni / ruote che può essere dotata di un gancio laterale addizionale. Se necessario, l’utente può aprire questo gancio per fissare e muovere una ruota. In questo modo, l’utente può movimentare cerchioni e ruote senza cambio gripper e con tempo ciclo elevato.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello