Schmalz

Manipuler les jantes sans les rayer

Le nouveau préhenseur pour jantes de la marque Schmalz permet de manipuler des jantes et des roues entières de 50 kg au maximum sans effort, rapidement, et surtout sans dommage. Le principe de fonctionnement du préhenseur mécanique est fiable et rappelle le mécanisme de remorque d’un célèbre véhicule pour enfants.

Avec le nouveau préhenseur pour jantes de la marque Schmalz, les opérateurs de l’industrie automobile comme le centre logistique RONAL principal manipulent des jantes en sécurité et rapidement, sans effort physique important pour les employés et sans endommager les produits.

À la différence du véhicule pour enfants, les voitures présentes dans nos rues sont depuis des années de plus en plus grandes et lourdes. Les jantes et les roues grandissent également dans toutes les dimensions et leur poids ne cesse d’augmenter. Afin de ne pas endommager les surfaces sensibles lors de la manipulation de jantes dans la production, la logistique interne ou lors de l’assemblage, celles-ci sont encore majoritairement déplacées à la main. Ce n’est pas une tâche facile et cela entraîne régulièrement des arrêts maladie.

Le nouveau préhenseur pour jantes de la société J. Schmalz GmbH apporte une aide précieuse au tube de levage par le vide JumboFlex : grâce à lui, une personne peut manipuler des jantes et des roues entières sans effort, de manière fiable et rapidement, sans effort physique important et sans endommager les produits sensibles. En effet, le préhenseur pour jantes de forme conique est construit sans arêtes tranchantes. Le préhenseur dispose d’une grande profondeur d’insertion et est fabriqué en plastique robuste. Avec lui, l’utilisateur déplace en toute sécurité des jantes et des roues entières d’un poids de 50 kilogrammes au maximum et, selon la géométrie du trou central, d’un diamètre de moyeu de roue de 55 à 90 millimètres.

Le nouveau préhenseur pour jantes destiné au JumboFlex est une solution de préhension purement mécanique. Le principe de fonctionnement est extrêmement simple pour l’utilisateur et rappelle le couplage de la remorque des célèbres véhicules rouges pour enfants : le préhenseur pour jantes s’insère dans l’orifice central du moyeu de roue. Lors du levage de la jante, l’élément de prise de charge mobile inférieur du préhenseur se rabat en s’accrochant sur le côté au moyeu de roue et porte la jante de manière fiable. L’utilisateur peut régler son angle d’ouverture en fonction de la taille de la jante : il accélère ainsi la procédure de préhension en cas de grands diamètres du moyeu.

Le nouveau préhenseur pour jantes est disponible en deux variantes : en tant que préhenseur pour la manipulation horizontale de jantes et de roues entières et en tant que préhenseur pour pneus / jantes 2 en 1 avec un crochet latéral supplémentaire. Si besoin, l’utilisateur peut déployer ce dernier afin d’y accrocher et de déplacer un pneu. Ainsi, il manipule des jantes et des pneus sans changement de préhenseur et avec des cadences élevées.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier