Schmalz

Equipo de elevación por vacío para piedra natural

Los elevadores por vacío para piedra natural son dispositivos utilizados en la manipulación de materiales que permiten levantar, desplazar y depositar piedras naturales pesadas y difíciles de manejar mediante vacío. El tubo elevador por vacío Jumbo puede utilizarse para esta aplicación:

  • Tubo elevador por vacío JumboErgo
  • Tubo elevador por vacío JumboSprint

La ergonomía y el aumento de la eficiencia se encuentran entre las características más importantes de los equipos de elevación por vacío para piedra natural de Schmalz. Como resultado, se pueden reducir o evitar las bajas por enfermedad y, de este modo, aumentar la productividad.

Encuentre su contacto

Opciones para la manipulación de la piedra natural

Con los dos tubos elevadores por vacío JumboErgo y JumboSprint, podrás mover de forma ergonómica piedra natural de hasta 300 kg de peso. El tubo elevador por vacío JumboErgo es ideal para piezas de diferentes formatos. El tubo elevador por vacío JumboSprint es ideal para piezas compactas.

Productos de Schmalz para la manipulación de piedra natural

Descubre el equipo de elevación por vacío perfecto para la manipulación de piedra natural:

Productos

El sistema de puentes grúa Schmalz adecuado para cada equipo de elevación por vacío destinado a la piedra natural

El sistema modular de Schmalz permite integrar perfectamente el tubo elevador por vacío en su entorno de trabajo. El tubo elevador por vacío de Schmalz para piedra natural se complementa con un puente grúa diseñado específicamente para su aplicación.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta