Schmalz

Système de manutention par le vide pour pierre naturelle

Les systèmes de manutention par le vide pour pierre naturelle sont des dispositifs utilisés dans la manutention qui permettent de soulever, déplacer et déposer des blocs de pierre naturelle lourds et encombrants à l'aide d'un système d'aspiration. Le tube de levage par le vide Jumbo peut être utilisé pour cette application :

  • Tube de levage par le vide JumboErgo
  • Tube de levage par le vide JumboSprint

L'ergonomie et l'amélioration du rendement comptent parmi les principales caractéristiques des systèmes de manutention par le vide pour pierres naturelles de Schmalz. Vous pouvez ainsi réduire, voire éviter, les absences pour cause de maladie et augmenter ainsi votre productivité.

Trouvez votre contact

Options pour la manipulation de la pierre naturelle

Les deux tubes de levage par le vide JumboErgo et JumboSprint vous permettent de manipuler de manière ergonomique des pierres naturelles pesant jusqu’à 300 kg. Le tube de levage par le vide JumboErgo est idéal pour les pièces de différents formats. Le tube de levage par le vide JumboSprint est quant à lui idéal pour la manipulation de pièces compactes.

Produits Schmalz pour la manipulation de la pierre naturelle

Découvrez le système de manutention par le vide idéal pour la manipulation de la pierre naturelle :

Produits

Le système de poutre roulante Schmalz adapté à chaque système de manutention par le vide pour la pierre naturelle

Le système modulaire Schmalz permet d'intégrer parfaitement le tube de levage par le vide dans votre environnement de travail. Le tube de levage par le vide Schmalz pour la pierre naturelle est complété par une poutre roulante parfaitement adaptée à votre application.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier