Fuerza de retención
La fuerza de retención es la fuerza de la que debe disponer unaventosa para agarrar una pieza. Resulta del producto de la presióndiferencial y la superficie de aspiración efectiva de la ventosa(F = Δp x A). La fuerza de retención de una ventosa se ve influenciadapor tanto por la depresión o por la superficie de ventosa.Se trata de un valor teórico que se indica sin factores de seguridad.La fuerza de retención de una ventosa se suele indicar con unvalor relativo del 60 %.
Sinónimos
- Fuerza de aspiración