Schmalz

Manipulación manual • Madera • Tableros de madera • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

El tubo de elevación por vacío JumboErgo permite una sencilla basculación de pesadas planchas de madera

Para su posterior procesamiento, las planchas de madera tienen que manipularse pasando del almacenamiento horizontal a una sierra vertical. Antes, este proceso exigía un duro trabajo físico de varios empleados. Con la compra de un elevador de Schmalz se quiso aliviar a los empleados y organizar el trabajo de forma más eficiente y rápida.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo permite la manipulación de pesadas planchas de madera de hasta una carga de 120 kg. Mediante el mango giratorio integrado en el elemento de manejo se pueden levantar y bajar las planchas de madera de manera rápida, precisa y flexible. Esto garantiza un trabajo seguro y ergonómico en cada altura de trabajo y permite que una sola persona haga efectivo el proceso. El tubo de elevación JumboErgo, con ayuda de una unidad de basculación neumática, puede bascular sin problemas las pesadas planchas de madera de la posición horizontal a la vertical. La unidad de basculación neumática PSE permite una basculación de 90° libre de vibraciones y garantiza la posición de basculación en caso de un descenso de presión. El tubo de elevación JumboErgo está equipado con una ventosa doble. Ambas ventosas pueden ajustarse de forma continua en el travesaño longitudinal. En esta aplicación, el tubo de elevación JumboErgo se combina con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz. Esta pluma giratoria de gran suavidad de marcha cubre el área de trabajo completa.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta