Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels • Vacuum tube lifters JumboSprint EX

Tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex para manipulación de bidones en zonas con de peligro de explosión

Los revestimientos se almacenan en bidones en zonas protegidas de peligro de explosión. A través de una cinta transportadora llegan los bidones para la preparación de expediciones y ahí tienen que reubicarse de la cinta a los palets. Todo ello estaba unido a un duro esfuerzo y una gran carga física para dos personas. Por ello, la empresa se decidió a adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

Con la ayuda del tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex se puede manipular cualquier bidón sin ningún esfuerzo. Los bidones se levantan y transportan en la zona con peligro de explosión con el tubo de elevación. El tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex puede utilizarse en zonas con peligro de explosión y cumple con el reglamento europeo en materia protección contra explosiones 94/9/CE (ATEX 100). Todas las piezas mecánicas cuentan con un revestimiento antiestático y una conexión equipotencial. Mediante el uso del JumboSprint Ex, una sola persona puede transportar los bidones. El JumboSprint Ex, en combinación con un pescante montado sobre columna, constituye la solución completa de elevación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.