Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels • Vacuum tube lifters JumboSprint EX

방폭실에서 배럴을 취급하기 위한 진공관 리프터 JumboSprint Ex

코팅은 방폭 구역의 드럼에 보관됩니다. 배럴은 컨베이어 벨트를 통해 피킹 스테이션으로 옮겨지고 컨베이어 벨트에서 팔레트로 옮겨져야 합니다. 이것은 두 사람에게 많은 노력과 육체적인 부담을 수반했습니다. 따라서 회사는 Schmalz에서 진공관 리프터를 구매하기로 결정했습니다.진공관 리프터 JumboSprint Ex는 방폭 구역에서 드럼을 수동으로 처리하는 데 이상적입니다.

폭발 방지 구역의 드럼은 JumboSprint 튜브 리프터를 사용하여 롤러 컨베이어에서 들어 올려져 팔레트로 옮겨집니다. 진공관 리프터를 사용하면 한 사람이 무거운 육체 노동을 커버할 수 있습니다. JumboSprint Ex는 유럽 방폭 규정 94/9/EG(ATEX 100)를 준수합니다. 선회 기둥 크레인과 함께 진공관 리프터 JumboSprint Ex는 완벽한 리프팅 솔루션을 제공합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.