Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

화학 산업에서 판지 상자를 따기 위한 진공관 리프터 JumboErgo

포장 영역에는 컨베이어에서 팔레트로 가져와야 하는 수많은 판지 상자가 있습니다. 이전에는 이 프로세스를 수동으로 수행해야 했으며 직원들에게 힘든 육체 노동이 필요했습니다. 이러한 부하와 생산 공정의 가속화는 Schmalz에서 튜브 리프터를 구매하게 된 계기가 되었습니다. 진공관 리프터 JumboErgo에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 이를 통해 다양한 상자를 손쉽게 들어올릴 수 있습니다. 튜브 리프터에는 이동식 작동 핸들이 제공됩니다. 따라서 튜브 리프터를 사용하면 높이에 관계없이 하중을 인체공학적으로 처리할 수 있습니다. 이 진공 솔루션은 Schmalz SK 기둥 장착형 지브 ​​크레인과 결합하여 완성됩니다. 이것은 최대 65kg의 하중을 위해 설계되었으며 알루미늄 구조 덕분에 매우 부드럽게 작동합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.