Schmalz

Manipulation manuelle • Chimie / Pharmacie • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la préparation de commandes de cartons dans l'industrie chimique

Dans la zone de conditionnement, une quantité élevée de cartons doit être prélevée d'un convoyeur puis déposée sur des palettes. Ce procédé devait jusqu'ici être effectué manuellement et exigeait de gros efforts physiques de la part des collaborateurs. Cette contrainte et l'accélération du procédé de production furent les raisons qui poussèrent à l'acquisition d'un tube de levage de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse double. Cette ventouse vous permet de soulever sans peine différents types de cartons. Le tube de levage est commandé à l'aide d'un guidon de commande mobile. Ce guidon de commande garantit une manipulation ergonomique des charges à n'importe quelle hauteur à l'aide du tube de levage. Cette solution par le vide est complétée par une potence sur colonne SK de Schmalz. Cette grue a été conçue pour supporter des charges jusqu'à 65 kg et dispose d'excellentes propriétés de glissement grâce à sa construction en aluminium.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier