Schmalz

Manipulación manual • Química / Farmacéutica • Cartón • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones de cajas de cartón en la industria química

Con innovación, calidad y una ágil reacción a las necesidades del mercado, la empresa SAS ha alcanzado una rápida expansión internacional. Con sede en Almacelles, cerca de Lleida/España, esta empresa fabrica productos para la mejora de suelos agrícolas, nutrición selectiva y prevención del estado sanitario de las plantas.

En el área de embalaje se acumulan una gran cantidad de cajas de cartón que, pasando de una cinta transportadora a palets, tienen que prepararse para su expedición. Este proceso tenía que realizarse hasta ahora de forma manual y exigía un duro trabajo físico por parte de los empleados. Esta carga y la voluntad de acelerar el proceso de producción fueron los motivos para la adquisición de un elevador de tubo de vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo está equipado con una ventosa doble. Ésta permite levantar sin ningún esfuerzo los más diversos tipos de cajas de cartón. El tubo de elevación dispone de un asa de manejo móvil. El manejo garantiza un trabajo sin agotamiento, así como una manipulación ergonómica en cada altura. La combinación con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz completa esta solución de elevación. Éste está diseñado para cargas de hasta 65 kg y gracias a su construcción de aluminio es de un funcionamiento extremadamente suave.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta