Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuüm buisheffer JumboErgo voor het verzamelen van kartonnen dozen in de chemische industrie

In de verpakkingszone stapelt zich een groot aantal kartonnen dozen op die van een rollenbaan op pallets moeten worden geplaatst. Tot nu toe moest dit proces handmatig worden uitgevoerd en vereiste het zware, fysieke arbeid van de werknemers. Deze belasting en de versnelling van het productieproces waren de aanleiding voor de aankoop van een buizenheffer van Schmalz.

De vacuüm buisheffer JumboErgo is uitgerust met een dubbele zuignap. Dit maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan kartonnen dozen moeiteloos op te tillen. De buislifter is voorzien van een beweegbare bedieningshendel. Hierdoor kan de buisheffer lasten ergonomisch op elke hoogte hanteren. Deze vacuümoplossing wordt gecompleteerd door de combinatie met een kolomzwenkkraan SK van Schmalz. Deze is ontworpen voor lasten tot 65 kg en loopt uiterst soepel dankzij de aluminiumconstructie.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.