Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

Vacuüm buisheffer JumboSprint garandeert veilig en snel heffen van plastic zakken

Bij de productie worden plastic zakken gevuld met granulaat door een moderne vulmachine. Het palletiseren van de afzonderlijke zakken werd vroeger door een werknemer met de hand gedaan. Het hoge aantal van 240 zakken per shift, die elk 25 kg wegen, was zeer stresserend voor de werknemers. Met behulp van een vacuüm-slangheffer van Schmalz werd het werk veel eenvoudiger en de werklast van de medewerkers aanzienlijk verminderd.

De vacuümheffer JumboSprint is uitgerust met een ergonomisch bedieningselement dat de last laat zakken door de bedieningshendel in te drukken en optilt door aan de bedieningshendel te trekken. De buisheffer JumboSprint verwerkt zware en lastige lasten nauwkeurig en fijngevoelig. Hier is de buisheffer uitgerust met een zuignap waarvan de vorm het mogelijk maakt zakken op te heffen. De vacuüm-slangheffer is bevestigd aan een wandzwenkkraan van WK, die is ontworpen voor lasten tot 65 kg en zo de complete oplossing perfect afrondt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.