Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

Sollevatore a vuoto JumboSprint per la movimentazione rapida di sacchi in plastica

Nella produzione i sacchi in plastica vengono riempiti di granulato mediante un moderno impianto di riempimento. Una volta la pallettizzazione dei singoli sacchi veniva effettuata da un collaboratore a mano. Caricare 240 sacchi da 25 kg ciascuno per ogni turno era molto gravoso per i collaboratori. Un sollevatore a vuoto di Schmalz riuscì a semplificare il lavoro e a sgravare notevolmente i dipendenti.

Il sollevatore a vuoto JumboSprint è provvisto di un elemento di comando ergonomico che abbassa il carico premendo la staffa di comando e lo solleva tirandola. Il sollevatore JumboSprint movimenta carichi pesanti e poco maneggevoli con la massima precisione. L’apparecchio è dotato di una ventosa che, grazie alla sua forma, consente il sollevamento dei sacchi. Il sollevatore a vuoto è applicato a una gru girevole a parete WK, dimensionata per carichi fino a 65 kg, che integra alla perfezione la soluzione completa.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.