Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

Podnośnik próżniowy JumboSprint gwarantuje bezpieczne i szybkie podnoszenie worków foliowych

W procesie produkcji worki foliowe są napełniane granulatem za pomocą nowoczesnej maszyny napełniającej. Paletyzacja pojedynczych worków była wcześniej wykonywana ręcznie przez pracownika. Duża liczba 240 worków na zmianę, z których każdy ważył 25 kg, była bardzo stresująca dla pracowników. Dzięki zastosowaniu podnośnika do lamp próżniowych firmy Schmalz praca została znacznie ułatwiona, a obciążenie pracowników uległo znacznemu zmniejszeniu.

Podnośnik próżniowy JumboSprint jest wyposażony w ergonomiczny element obsługowy, który umożliwia opuszczanie ładunku przez naciśnięcie uchwytu obsługowego i podnoszenie go przez pociągnięcie uchwytu obsługowego. Podnośnik do rur JumboSprint precyzyjnie i z wyczuciem obsługuje ciężkie i nieporęczne ładunki. W tym przypadku podnośnik rurowy jest wyposażony w przyssawkę, której kształt umożliwia podnoszenie worków. Podnośnik próżniowy jest przymocowany do żurawia przyściennego WK, który jest przystosowany do obciążeń do 65 kg i tym samym stanowi doskonałe uzupełnienie kompletnego rozwiązania.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.