Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik tub JumboErgo obsługuje niestabilne kartony za pomocą wielu przyssawek

Po wyprodukowaniu materiałów włóknistych są one pakowane w pudła kartonowe. Nieporęczne kartony są układane jeden na drugim ze względu na ograniczoną przestrzeń. Wyzwanie polegało więc na znalezieniu urządzenia podnoszącego, które mogłoby podnosić nieporęczne i czasami niestabilne kartony. Ponadto kartony musiały być pobierane na różnych wysokościach układania w stosy.

Dzięki podciśnieniowej tubie podnoszącej JumboErgo 45 znaleziono optymalne rozwiązanie do podnoszenia kartonów. JumboErgo, wyposażony w przyssawkę wielokrotną, oferuje możliwość podnoszenia nieporęcznych i czasami niestabilnych kartonów. System ssania optymalnie dostosowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Podnośnik rur jest wyposażony w ruchomy uchwyt roboczy. Dzięki temu podnośnik rurowy może ergonomicznie przenosić ładunki na większe wysokości. Dzięki zawieszeniu podnośnika próżniowego JumboErgo na aluminiowym systemie dźwignicowym SRA, duży zakres roboczy gwarantuje szeroki zakres możliwości kombinacji i maksymalną elastyczność.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.