Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

The Vacuum Tube Lifter JumboErgo Uses a Multiple Suction Cup to Handle Unstable Cardboard Boxes

After the fibrous materials are produced, they are packaged in cardboard boxes. Due to limited space, the unwieldy cardboard boxes are stacked on top of each other. The challenge they faced was to find a lifting aid that could lift the unwieldy (and somehow unstable) cardboard boxes, which would also enable them to ergonomically lift the cardboard boxes at certain heights.

The vacuum tube lifter JumboErgo 45 provided them with the ideal solution for lifting the cardboard boxes. The JumboErgo is equipped with a multiple suction cup and makes it easy to lift the unwieldy and somehow unstable cardboard boxes, which in this case were telescope boxes. The suction system adapts perfectly to the shape of the workpiece and ensures a high degree of safety. The vacuum tube lifter is equipped with a flexible operator handle. The tube lifter therefore enables ergonomic handling of loads at greater heights. The vacuum tube lifter JumboErgo is mounted on an aluminum crane system SRA, which has a large working area and offers numerous possible combinations for maximum flexibility.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.