Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

진공관 리프터 JumboErgo는 다중 흡입 그리퍼로 불안정한 상자를 처리합니다.

섬유질 재료를 생산한 후 상자에 포장합니다. 다루기 힘든 상자는 제한된 공간으로 인해 서로 겹쳐집니다. 따라서 문제는 다루기 힘들고 때로는 불안정한 상자를 들어 올릴 수 있는 리프팅 보조 장치를 찾는 것이었습니다. 또한 상자는 서로 다른 스택 높이에서 선택해야 했습니다.

진공관 리프터 JumboErgo 45를 사용하여 상자를 들어 올리는 최적의 솔루션을 찾았습니다. 다중 흡입 그리퍼가 장착된 JumboErgo는 다루기 힘들고 때로는 불안정한 상자를 들어 올릴 수 있는 가능성을 제공합니다. 흡입 컵 시스템은 작업물의 형태에 최적으로 적응하고 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 튜브 리프터에는 이동식 작동 핸들이 장착되어 있습니다. 따라서 튜브 리프터는 더 높은 높이의 하중을 인체공학적으로 처리할 수 있습니다. 알루미늄 크레인 시스템 SRA에 진공관 리프터 JumboErgo를 걸면 넓은 작업 영역에서 다양한 조합이 가능하고 유연성이 극대화됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.