Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels

에센셜 오일의 드럼 핸들링을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic

천연 화장품 생산에서 에센셜 오일은 배럴에 저장됩니다. 고순도 요구 사항으로 인해 목재 팔레트에 배송된 배럴을 알루미늄 팔레트로 변환해야 합니다. 과거에는 이 과정에서 배럴당 무게가 약 200kg에 달하기 때문에 직원들의 엄청난 육체적 노력이 필요했습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic으로 한 번에 하나의 드럼을 쉽게 들어올릴 수 있습니다. 리프팅 장치의 전자 경고 장치는 정전 시 직원을 보호합니다. 이 경우 진공 저장소는 배럴이 안전하게 고정되도록 보장합니다. 조작 핸들의 접근성이 좋기 때문에 진공 리프팅 장치는 특히 인체공학적이며 필요한 건강 보호를 약속합니다. 벽걸이 모노레일과 결합하여 리프팅 장치를 이 영역에서 최적으로 사용할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.