Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels

Vacuümhefinrichting VacuMaster Basic voor de behandeling van etherische oliën in vaten

Bij de productie van natuurlijke cosmetica worden etherische oliën in vaten bewaard. Wegens de hoge zuiverheidsvoorschriften is het noodzakelijk de op houten pallets geleverde vaten te vervangen door aluminium pallets. Dit proces vergde vroeger een enorme fysieke inspanning van de werknemers, aangezien elk vat ongeveer 200 kg woog.

Met de vacuümheffer VacuMaster Basic kan telkens één vat moeiteloos worden opgetild. De elektronische waarschuwingsinrichting van de hefinrichting beschermt de werknemer in geval van stroomuitval. Het vacuümreservoir garandeert in dit geval een veilig vasthouden van het vat. Door de gemakkelijke bereikbaarheid van de bedieningshendel is het vacuüm-heftoestel bijzonder ergonomisch en belooft het de nodige bescherming van de gezondheid. In combinatie met een aan de wand gemonteerde monorail kan de hefinrichting in dit gebied optimaal worden gebruikt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.