Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels

Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic Can Be Used to Handle Barrels Filled with Essential Oils

Their production of natural cosmetics involves the storage of essential oils in barrels. These barrels are delivered on wooden pallets, but must be transferred to aluminum pallets due to high purity requirements. Since each barrel weighs approximately 200 kg, this process demanded an enormous amount of physical effort on the part of the employees.

The vacuum lifting device VacuMaster Basic can lift one barrel at a time with ease. The electronic warning device of the lifting device provides protection for the employee in the event of a power failure. In such a case, the vacuum reservoir ensures a safe holding of the barrel. Because the operator handle is easy to reach, the lifting device is especially ergonomic and provides the required degree of protection of the employees’ health. In combination with a monorail that is attached to the wall, the lifting device can be used optimally in this area.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.