Schmalz

Manuelle Handhabung • Chemie / Pharmazie • Fässer • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic für Fasshandling von ätherischen Ölen

Im Bereich der Herstellung von Naturkosmetika werden ätherische Öle in Fässern gelagert. Aufgrund hoher Reinheitsgebote ist es notwendig, die auf Holzpaletten angelieferten Fässer auf Aluminiumpaletten umzustellen. Dieser Prozess erforderte früher enorme körperliche Anstrengungen der Mitarbeiter, da jedes Fass ca. 200 kg wiegt. Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic kann je ein Fass mühelos angehoben werden. Durch die elektronische Warneinrichtung des Hebegeräts wird der Mitarbeiter bei Stromausfall geschützt. Der Vakuum-Speicher garantiert für diesen Fall ein sicheres Halten des Fasses. Durch die gute Erreichbarkeit des Bedienbügels ist das Vakuum-Hebegerät besonders ergonomisch und verspricht die nötige Schonung der Gesundheit. In Kombination mit einer an der Wand angebrachten Einschienenbahn kann das Hebegerät in diesem Bereich optimal eingesetzt werden

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb