Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

진공관 리프터 JumboSprint는 비닐 봉지의 안전하고 빠른 리프팅을 보장합니다.

생산 과정에서 플라스틱 백은 현대적인 충전 시스템을 사용하여 과립으로 채워집니다. 직원이 개별 가방을 손으로 팔레타이징하는 데 사용되었습니다. 교대당 240개의 많은 가방이 무게가 25kg에 달해 직원들에게 매우 스트레스가 되었습니다. Schmalz의 진공관 리프터 덕분에 작업이 훨씬 수월해졌고 직원들은 크게 안심했습니다.

진공관 리프터 JumboSprint에는 조작 핸들을 눌러 하중을 낮추고 조작 핸들을 당겨 들어 올리는 인체 공학적 조작 요소가 장착되어 있습니다. 튜브 리프터 JumboSprint는 무겁고 다루기 힘든 하중을 정확하고 민감하게 처리합니다. 여기에서 튜브 리프터에는 흡입 그리퍼가 장착되어 있어 모양 덕분에 가방을 들어올릴 수 있습니다. 진공관 리프터는 최대 65kg의 하중을 위해 설계된 WK 벽 장착형 지브 ​​크레인에 부착되어 완벽한 솔루션을 완성합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.