Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

Tubo de elevación por vacío JumboSprint para la manipulación rápida de sacos de plástico

En la producción se llenan sacos de plástico con granulado con ayuda de una moderna instalación de llenado. Del paletizado de los sacos se encargaba antes un empleado y lo hacía a mano. El elevado número de 240 sacos por turno a 25 kg por saco suponía un gran esfuerzo físico para los empleados. Con la ayuda de un tubo de elevación por vacío de Schmalz se pudo aliviar claramente el trabajo, así como a los empleados.

El tubo de elevación por vacío JumboSprint está equipado con un elemento de manejo ergonómico: presionando el asa de manejo, la carga desciende, tirando del asa, asciende. El tubo de elevación JumboSprint manipula cargas pesadas y poco manejables de forma exacta y precisa. El tubo de elevación está equipado con una ventosa cuya forma permite elevar sacos. El tubo de elevación por vacío está montado en una pluma giratoria mural WK diseñada para cargas de hasta 65 kg y redondea así perfectamente la solución completa.diseñado para cargas de hasta 65 kg y gracias a su construcción de aluminio es de un funcionamiento extremadamente suave.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.