Schmalz

Filtros de vacío

Los filtros de vacío se utilizan en los sistemas de vacío para proteger los distintos componentes contra la contaminación. Un sistema de vacío se compone de diversos componentes. Las mangueras conectan dichos componentes. Se utiliza un filtro de vacío siempre que sea necesario proteger el generador de vacío contra la contaminación. El filtro de vacío prolonga la vida útil del generador de vacío. Los filtros pueden instalarse de forma descentralizada o centralizada en un sistema de vacío. El filtrado debe ajustarse en función del diseño del generador de vacío.

Filtros de vacío Schmalz

Schmalz ofrece tres modelos de filtros que varían en función de sus funciones específicas. A la hora de seleccionar un filtro adecuado, compruebe que el flujo nominal mínimo del filtro sea suficiente para la generación de vacío.

Filtro de vacío VF/STF/STF-D

Los filtros de vacío de los modelos VF, STF o STF-D se utilizan en entornos muy polvorientos. Con su filtrado fino de 3 a 30 µm, ejecutan un grado de separación casi del 100 %. Los filtros de vacío se instalan en un sistema de vacío como unidad de filtrado central. Los filtros de vacío de los modelos VF, STF o STF-D se utilizan en entornos con mucho polvo. Con su filtrado fino de 3 a 30 µm, ejecutan un grado de separación casi del 100 %. Los filtros de vacío se instalan en un sistema de vacío como unidad de filtrado central.

Los filtros de vacío están disponibles con un flujo nominal de 6 a 360 m³/h.

Filtro de vacío tipo taza VFT

Los filtros de copa pueden utilizarse en entornos con una contaminación de ligera a media. Los filtros de copa están equipados con una rosca conexión (de 1/8" a 3/4"). La malla de filtrado fino de los filtros de copa oscila entre 80 y 100 µm.

Los filtros de vacío tipo taza están disponibles con un flujo nominal de 45 a 770 l/min.

Filtro en línea VFI

Los filtros en línea se utilizan para la filtración descentralizada. Son especialmente fáciles de instalar directamente en la garra de vacío. Los filtros en línea están disponibles para tubos flexibles de los tamaños 4/2, 6/4 y 8/6. También se utilizan para niveles de contaminación de ligeros a medios. La finura de filtro es de 50 µm.

Los filtros en línea son disponibles con un flujo nominal de 42 a 66 l/min.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta