Schmalz

Filtres à vide

Les filtres à vide sont utilisés dans les systèmes à vide pour protéger les différents composants contre la contamination. Un système de vide est constitué de divers composants. Des tuyaux relient ces composants entre eux. Un filtre à vide est utilisé chaque fois que le générateur de vide doit être protégé contre la contamination. Le filtre à vide prolonge la durée de vie du générateur de vide. Les filtres peuvent être installés de manière décentralisée ou centralisée dans un système de vide. La filtration doit être adaptée à la construction du générateur de vide.

Filtres à vide Schmalz

Schmalz propose trois types de filtres qui se distinguent par leurs fonctions spécifiques. Lors du choix d'un filtre adapté, vérifiez que le débit nominal minimal du filtre est suffisant pour la génération du vide.

Filtres à vide VF/STF/STF-D

Les filtres à vide de type VF, STF ou STF-D sont utilisés dans des environnements très poussiéreux. Grâce à leur filtration fine de 3 à 30 µm, ils exécutent un degré de séparation de près de 100 %. Les filtres à vide sont installés dans un système de vide en tant qu'unité de filtration centrale. Les filtres à vide de type VF, STF ou STF-D sont utilisés dans des environnements très poussiéreux. Grâce à leur filtration fine de 3 à 30 µm, ils atteignent un degré de séparation de près de 100 %. Les filtres à vide sont installés dans un système de vide en tant qu’unité de filtration centrale.

Les filtres à vide sont livrables avec un débit nominal de 6 à 360 m³/h.

Filtre à vide en cloche VFT

Les filtres à coupelle peuvent être utilisés dans des environnements présentant une contamination légère à modérée. Les filtres à coupelle sont équipés d’un filetage du raccord (1/8" à 3/4"). La maille fine des filtres à coupelle est comprise entre 80 et 100 µm.

Les filtres à vide en cloche sont livrables avec un débit nominal compris entre 45 et 770 l/min.

Filtre en ligne VFI

Les filtres en ligne sont utilisés pour la filtration décentralisée. Ils sont particulièrement faciles à installer directement sur le préhenseur par le vide. Les filtres en ligne sont livrables pour les tailles de tuyaux 4/2, 6/4 et 8/6. Ils sont également utilisés pour une contamination légère à modérée. La finesse de filtration est de 50 µm.

Les filtres en ligne sont livrables avec un débit nominal compris entre 42 et 66 l/min.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier