Schmalz

Filtri per vuoto

I filtri per vuoto vengono utilizzati nei sistemi a vuoto per proteggere i singoli componenti dalla contaminazione. Un sistema di vuoto è costituito da vari componenti. I tubi flessibili collegano i componenti tra loro. Si ricorre a un filtro per vuoto ogni volta che è necessario proteggere il generatore di vuoto dalla contaminazione. Il filtro per vuoto prolunga la durata del generatore di vuoto. I filtri possono essere installati in modo decentralizzato o centralizzato all’interno di un sistema di vuoto. Il filtraggio deve essere adattato in base alla configurazione del generatore di vuoto.

Filtri per vuoto Schmalz

Schmalz offre tre tipi di filtri che si differenziano in base alle loro specifiche funzioni. Nella scelta di un filtro adeguato, verificare che la portata nominale minima del filtro sia sufficiente per la generazione di vuoto.

Filtro per vuoto VF/STF/STF-D

I filtri per vuoto dei tipi VF, STF o STF-D vengono utilizzati in ambienti molto polverosi. Grazie alla loro filtrazione fine da 3 a 30 µm, eseguono un grado di separazione pari quasi al 100%. I filtri per vuoto vengono installati in un impianto di vuoto come unità di filtrazione centrale. I filtri per vuoto dei tipi VF, STF o STF-D vengono utilizzati in ambienti molto polverosi. Grazie al loro filtraggio fine da 3 a 30 µm, eseguono un grado di separazione quasi al 100%. I filtri per vuoto vengono installati in un sistema di vuoto come unità di filtraggio centrale.

I filtri per vuoto sono disponibili con una portata nominale compresa tra 6 e 360 m³/h.

Filtro a tazza per vuoto VFT

I filtri a tazza possono essere utilizzati in ambienti con contaminazione da leggera a media. I filtri a tazza sono dotati di un raccordo filettato (da 1/8" a 3/4"). La maglia del filtro fine dei filtri a tazza è compresa tra 80 e 100 µm.

I filtri a tazza per vuoto sono disponibili con una portata nominale compresa tra 45 e 770 l/min.

Filtro in linea VFI

I filtri in linea vengono utilizzati per la filtrazione decentralizzata. Sono particolarmente facili da installare direttamente sul sistema di presa a vuoto. I filtri in linea sono disponibili per tubi flessibili di misure 4/2, 6/4 e 8/6. Vengono utilizzati anche in caso di contaminazione da leggera a media. La finezza del filtro è di 50 µm.

I filtri in linea sono disponibili con una portata nominale compresa tra 42 e 66 l/min.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.