Schmalz

Vakum Filtresi

Vakum filtreleri, tek tek bileşenleri kontaminasyondan korumak için vakum sistemlerinde kullanılır. Bir vakum sistemi çeşitli bileşenlerden bir araya getirilir. Hortumlar bileşenleri birbirine bağlar. Vakum jeneratörünün kirlenmeye karşı korunması gerektiğinde bir vakum filtresi kullanılır. Vakum filtresi vakum jeneratörünün hizmet ömrünü uzatır. Filtreler bir vakum sistemine merkezi olmayan ve merkezi olarak monte edilebilir. Filtreleme vakum jeneratörünün tasarımına göre ayarlanmalıdır.

Schmalz Vakum Filtreleri

Schmalz, özel işlevlerine göre değişen üç tip filtre sunmaktadır. Uygun bir filtre seçerken, filtrenin minimum nominal akışının vakum üretimi için yeterli olup olmadığını kontrol edin.

Vakum Filtresi VF/STF/STF-D

VF, STF veya STF-D tipi vakum filtreleri çok tozlu ortamlarda kullanılır. Bu filtreler 3 ila 30 µm'lik ince filtrelemeleriyle neredeyse %100'lük bir ayırma derecesi elde ederler. Vakum filtreleri, merkezi bir filtre ünitesi olarak bir vakum sistemine monte edilir. VF, STF veya STF-D tipi vakum filtreleri çok tozlu ortamlarda kullanılır. Bunlar, 3 ila 30 µm'lik ince filtrelemeleriyle neredeyse %100'lük bir ayırma derecesine ulaşırlar. Vakum filtreleri, merkezi bir filtre ünitesi olarak bir vakum sistemine monte edilir.

Vakum filtreleri 6 ila 360 m³/saat nominal akış hızında mevcuttur.

Vakum Kap Filtresi VFT

Kap filtreler sadece hafif ila orta kirlilik içeren ortamlarda kullanılabilir. Kap filtreler bir bağlantı dişi ile donatılmıştır (1/8" ila 3/4"). Kap filtrelerin ince filtre ağı 80 ila 100 µm arasındadır.

Vakumlu kap filtreleri 45 ila 770 l/dak nominal akış hızında mevcuttur.

Inline Filtre VFI

Inline filtreler merkezi olmayan filtreleme için kullanılır. Doğrudan vakum tutucuya takılmaları özellikle kolaydır. Inline filtreler 4/2, 6/4 ve 8/6 hortum boyutları için mevcuttur. Hafif ila orta kirlilik için de kullanılırlar. Filtre inceliği 50 µm'dir.

Inline filtreler 42 ila 66 l/dak nominal akış ile mevcuttur.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.