Schmalz

Manipulación manual • Madera • Tableros de madera • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubos por vacío JumboErgo con ventosa cuádruple para la carga y descarga de centros de mecanizado de madera CNC

Tras la adquisición de una máquina de mecanizado CNC, ésta se debía alimentar con planchas de madera. Este proceso lo realizaban antes dos empleados manualmente. Debido a la permanente carga corporal de los empleados, los responsables decidieron adquirir un auxiliar de elevación de Schmalz.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo con ventosa cuádruple y unidad de basculación neumática ofrece la flexible posibilidad de cargar y descargar un centro de mecanizado CNC con planchas de madera y componentes de muebles. La unidad de basculación neumática PSE permite recoger piezas de un palet de transporte vertical y bascularlas 90° sin vibraciones. El travesaño se puede ajustar sin etapas, lo que permite ajustar individualmente las cuatro ventosas a la forma correspondiente de la madera. La carga se baja con el movimiento de "Acelerar" y se eleva con el de "Frenar". Este auxiliar de elevación ofrece así funciones similares a las del mango de una motocicleta y hace la manipulación rápida y precisa. En combinación con la pluma giratoria de columna SK, el trabajo lo puede realizar una sola persona que, además, puede trabajar ergonómicamente a cualquier altura.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta