Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouse quadruple pour le chargement et le déchargement de centres d'usinage du bois CNC

La nouvelle machine d'usinage CNC devait être chargée de panneaux en bois. Ce procédé était auparavant exécuté manuellement par deux collaborateurs. En raison de la contrainte physique exercée en permanence sur les collaborateurs, l'entreprise se décida à acquérir un auxiliaire de levage de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple et unité de basculement pneumatique permet un chargement et un déchargement flexibles d'un centre d'usinage CNC pour le bois avec des panneaux de bois et des parties de meubles. L'unité de basculement pneumatique PSE permet de permet de réceptionner des pièces à partir d'une palette de transport verticale et de les faire pivoter sans secousse de 90°. La traverse réglable en continu permet d'adapter individuellement les quatre ventouses à la forme de bois correspondante. L'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ». L'auxiliaire de levage offre ainsi des fonctions semblables à une poignée de moto et permet une manipulation rapide et précise. En liaison avec la potence pivotante sur colonne SK, le travail peut être réalisé par une seule personne qui, de plus, bénéficie de conditions de travail ergonomiques à chaque hauteur de travail.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier