Schmalz

Ayudas ergonómicas para el levantamiento cotidiano

Los sistemas de manipulación por vacío con certificación AGR de Schmalz son ayudantes flexibles y seguros para la elevación de cargas ligeras y pesadas. En primer lugar, permiten una postura ergonómica, protegen la columna vertebral y los músculos de la espalda y, por tanto, minimizan el absentismo laboral. Pero pueden hacer aún más: motivar a los usuarios y acelerar muchos procesos de trabajo.

Los dispositivos de elevación por vacío VacuMaster levantan y mueven piezas pesadas y grandes, como chapas de metal, ventanas o láminas de plástico.

"Manipulación manual": este par de términos poco manejables esconde actividades que a menudo provocan agotamiento físico y dolor de espalda en la logística, el montaje, la artesanía y la fabricación industrial. Se refiere a cualquier tipo de transporte o soporte de una carga por medio de la fuerza humana: levantar, depositar, empujar, tirar, transportar o mover cajas, cajones o componentes. La manipulación manual de cargas es una de las principales causas de accidentes notificadas por las empresas y supone un riesgo para la seguridad laboral y la salud de los trabajadores. Por un lado, por ejemplo, la caída de las piezas de trabajo puede provocar cortes o incluso roturas de huesos; por otro lado, levantar y transportar repetidamente sobrecarga el sistema musculoesquelético. Incluso con cargas más pequeñas, los pesos movidos suman rápidamente varias toneladas al día. A la larga, esto se traduce en dolores en la columna vertebral o en los músculos de la espalda. Un cuerpo sano no sólo interesa a los empleados: la creciente escasez de trabajadores cualificados y el aumento de la edad media de la población activa aumentan la presión sobre los empresarios de muchos sectores para que las condiciones de trabajo en sus empresas sean fundamentalmente más ergonómicas. Aquí es precisamente donde entra J. Schmalz GmbH: El especialista en aspiradoras de la Selva Negra se ha propuesto aliviar literalmente la carga de los hombros -y de la espalda- de empresarios y empleados. Para ello, cuenta con varios medios de elevación y sistemas de grúa en su cartera que permiten una postura de trabajo ergonómica y generan al mismo tiempo un valor añadido económico.

El vacío sustituye a la fuerza muscular

El principio es tan lógico como eficaz: cualquier peso que una persona no tenga que cargar por sí misma es fácil para la columna vertebral y los músculos de la espalda y, por tanto, evita tanto los accidentes como las lesiones. Por ello, Schmalz traslada los movimientos típicos de trabajo a sus sistemas de grúas, polipastos de cadena y elevadores por vacío. Con los tubos elevadores de la serie Jumbo, una sola persona mueve, entre otras cosas, cajas de cartón, sacos, barriles, cubos y bidones de hasta 300 kilogramos de peso sin esfuerzo, con rapidez y precisión, y en algunos casos con una sola mano. Las diferentes variantes de Jumbo cubren distintos ámbitos de aplicación, pero el principio de elevación con vacío es común a todas ellas. JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint, así como JumboFlex High-Stack y Jumbo Low-Stack, se diferencian por la forma y el funcionamiento de sus elementos de mando y pinzas y están diseñados para aplicaciones específicas. Esto hace que el tubo elevador por vacío no sólo sea un ayudante ideal para la carga de máquinas, áreas de envío y preparación de pedidos y muchas otras tareas de elevación, sino que también reduce los tiempos de manipulación y, por tanto, aumenta la productividad en numerosas industrias.
Schmalz también ofrece sistemas adecuados para aplicaciones de más de 300 kilos. El aparato elevador por vacío VacuMaster, por ejemplo, es una verdadera potencia: ya sean láminas de metal, paneles de madera o plástico, ventanas o cristales, las variantes de VacuMaster pueden manipular incluso cargas grandes, planas y pesadas. En los casos en los que se necesitan muchas manos amigas, VacuMaster permite que un solo operario manipule las piezas de forma saludable. Un generador de vacío genera la fuerza de succión necesaria y la transfiere a la pieza mediante placas de succión. La carga máxima de la serie oscila entre 100 y 2.000 kilogramos. La carga y descarga de máquinas CNC y el transporte de mercancías a largas distancias son sólo dos de las áreas típicas de aplicación del VacuMaster. Gracias a la empuñadura ergonómica del operador, el usuario mantiene la distancia de seguridad necesaria con respecto al objeto que está recogiendo y lo transporta de forma segura, suave y sin esfuerzo hasta su destino. A diferencia del Jumbo, el VacuMaster se limita a sujetar las piezas. El movimiento de elevación se realiza mediante un polipasto de cadena.
Schmalz monta ambos portacargas en grúas ligeras. Ya sea como grúa giratoria o como sistema de grúa, el sistema modular facilita la integración individual en casi cualquier disposición de la nave. Las dimensiones del sistema de grúa definen el área de trabajo. Las pasarelas para grúas de hasta 50 metros de longitud abarcan líneas de producción enteras o rutas de transporte, por ejemplo. Las grúas giratorias, en cambio, permiten aplicaciones en un radio de hasta ocho metros. Gracias a los perfiles de aluminio y a las excelentes propiedades de suavidad de los portacargas, los usuarios trabajan de forma rápida y precisa, así como ergonómica y sin fatiga.

El levantador se acerca a la carga

Si los retos de elevación se reparten entre varios lugares cambiantes de la empresa, Schmalz lleva el tubo elevador a la carga sin más. El JumboFlex Picker móvil consta de un módulo básico, una columna de altura regulable y una grúa de brazo articulado. Así, siempre lleva consigo la tecnología de control, el generador de vacío y la batería necesaria y alcanza una altura de agarre de hasta 1.800 milímetros, así como un alcance lateral de hasta 1.500 milímetros. Un camión industrial convencional es todo lo que se necesita para transportarlo a su destino. El JumboFlex Picker es ideal para la preparación de pedidos móvil o la distribución de mercancías en la empresa.

Eso deja dos promesas de los créditos iniciales: flexibilidad y seguridad. Schmalz suministra el Jumbo con un adaptador de cambio rápido a petición. Con él, las herramientas de agarre para las bolsas de plástico, las cajas de transporte o las placas metálicas pueden cambiarse rápidamente y la ayuda de elevación está lista para una nueva tarea. Las placas de aspiración del VacuMaster pueden desplazarse a lo largo del sistema de desplazamiento y, por tanto, se adaptan rápidamente a los diferentes formatos de las piezas. Básicamente, la cartera de productos de Schmalz cumple de forma consecuente los factores de seguridad y las normativas pertinentes. Varios sistemas de advertencia y protección, así como un concepto de funcionamiento bien pensado para evitar errores de manejo, protegen el trabajo, incluso en caso de corte de corriente.

Combinación perfecta: grúa giratoria de aluminio y elevador de tubos por vacío JumboErgo cargando y descargando un centro de mecanizado CNC.

Los retos de elevación en aplicaciones móviles son la especialidad del JumboFlex Picker

La empuñadura ergonómica de la JumboFlex es adecuada tanto para diestros como para zurdos.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta