Schmalz

Des aides ergonomiques pour le levage au quotidien

Les systèmes de manipulation par le vide certifiés AGR de Schmalz sont des aides flexibles et sûres pour le levage de charges légères et lourdes. Ils permettent en premier lieu une posture ergonomique, ménagent la colonne vertébrale et les muscles du dos et réduisent ainsi l'absentéisme. Mais ils peuvent faire bien plus encore : ils motivent les utilisateurs et accélèrent souvent le déroulement du travail.

Les palonniers à ventouses VacuMaster soulèvent et déplacent des pièces lourdes et de grande taille comme des tôles, des fenêtres ou des plaques en plastique.

"Manutention manuelle" : derrière ce couple de termes encombrants se cachent des activités qui, dans les secteurs de la logistique, du montage, de l'artisanat et de la production industrielle, entraînent souvent un épuisement physique et des douleurs dorsales. Il s'agit de toute forme de transport ou de soutien d'une charge par la force humaine : soulever, déposer, pousser, tirer, porter ou déplacer des cartons, des caisses ou des composants. La manutention manuelle de charges est l'une des principales causes d'accidents déclarés par les entreprises et comporte des risques pour la sécurité au travail et la santé des travailleurs. D'une part, les chutes de pièces peuvent par exemple provoquer des coupures, voire des fractures, et d'autre part, le fait de soulever et de porter des charges de manière répétée surcharge le système musculo-squelettique. En effet, même pour les petites charges, les poids déplacés en une journée s'accumulent rapidement pour atteindre plusieurs tonnes. À la longue, des douleurs apparaissent au niveau de la colonne vertébrale ou de la musculature du dos. Un corps sain n'est pas seulement dans l'intérêt des employés : le manque accru de main-d'œuvre qualifiée et l'augmentation de l'âge moyen de la population active augmentent dans de nombreux secteurs la pression sur les entrepreneurs pour qu'ils aménagent les conditions de travail dans leurs entreprises de manière fondamentalement plus ergonomique. C'est précisément là que la société J. Schmalz GmbH intervient : Le spécialiste du vide de la Forêt-Noire s'est donné pour mission d'alléger littéralement le poids des épaules - et du dos - des employeurs et des employés. Pour ce faire, il dispose dans son portefeuille de plusieurs aides au levage et systèmes de grue qui permettent une position de travail ergonomique tout en générant une plus-value économique.

Le vide remplace la force musculaire

Le principe est aussi logique qu'efficace : tout poids que l'homme ne doit pas porter par sa seule force ménage la colonne vertébrale ainsi que les muscles du dos et prévient ainsi aussi bien les accidents que les blessures. C'est pourquoi Schmalz transfère les mouvements de travail typiques sur ses systèmes de levage par grue, par chaîne et par le vide. Avec les tubes de levage de la série Jumbo, une seule personne déplace entre autres des cartons, des sacs, des fûts, des seaux et des bidons jusqu'à 300 kilogrammes sans effort, rapidement et avec précision - et en partie avec une seule main. Différentes variantes de Jumbo couvrent différents domaines d'application - le principe du levage par le vide est le même pour tous. JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint ainsi que JumboFlex High-Stack et Jumbo Low-Stack se distinguent par la forme et la fonction de leurs éléments de commande et de préhension et sont chacun conçus pour des applications spécifiques. Ainsi, le tube de levage par le vide n'est pas seulement une aide idéale pour le chargement des machines, les zones d'expédition et de préparation des commandes et de nombreuses autres tâches de levage, il réduit également les temps de manipulation et augmente ainsi la productivité dans de nombreux secteurs.
Schmalz propose également des systèmes adaptés aux applications dépassant la barre des 300 kilogrammes. Le palonnier à ventouse VacuMaster, par exemple, est un véritable concentré de puissance : qu'il s'agisse de plaques de tôle, de panneaux de bois ou de plastique, de fenêtres ou de vitres, les variantes VacuMaster viennent à bout des charges lourdes, planes et de grande taille. Là où de nombreuses mains sont nécessaires, le VacuMaster permet à un seul opérateur de manipuler les pièces sans risque pour sa santé. Un générateur de vide génère la force d'aspiration nécessaire et la transmet à la pièce au moyen de plaques d'aspiration. La capacité de charge maximale de la série va de 100 à 2.000 kilogrammes. Le chargement et le déchargement de machines CNC ainsi que le transport de marchandises sur de longues distances ne sont que deux des domaines d'application typiques du VacuMaster. Grâce à l'arceau de commande ergonomique, l'utilisateur maintient une distance de sécurité par rapport à l'objet prélevé et le transporte en toute sécurité, en ménageant les matériaux et sans effort jusqu'à sa destination. Contrairement au Jumbo, le VacuMaster ne fait que maintenir les pièces. Le mouvement de levage est effectué par un palan à chaîne.
Schmalz monte les deux supports de charge sur des ponts roulants de construction légère. Qu'il s'agisse d'une grue pivotante ou d'un pont roulant, le système modulaire facilite l'intégration individuelle dans presque tous les types de halls. Les dimensions du système de grue définissent la zone de travail. Des voies de grue pouvant atteindre 50 mètres de long couvrent par exemple des lignes de production ou des voies de transport entières. Les potences pivotantes permettent en revanche des applications dans un rayon allant jusqu'à huit mètres. Grâce aux profilés en aluminium et aux excellentes propriétés de roulement des supports de charge, les utilisateurs travaillent aussi bien de manière rapide et précise qu'ergonomique et sans se fatiguer.

Le palonnier s'approche de la charge

Si les défis de levage se répartissent sur plusieurs lieux d'intervention changeants dans l'entreprise, Schmalz amène tout simplement le lève-tube à la charge. Le pick-up mobile JumboFlex se compose d'un module de base, d'une colonne réglable en hauteur et d'une grue articulée. Il a ainsi toujours avec lui la technique de commande, le générateur de vide et la batterie nécessaire à cet effet et atteint une hauteur de préhension allant jusqu'à 1800 millimètres ainsi qu'une portée latérale allant jusqu'à 1500 millimètres. Pour le transport jusqu'au lieu de destination, un chariot de manutention traditionnel suffit. Le JumboFlex Picker est idéal pour la préparation de commandes mobile ou la distribution de marchandises à l'intérieur de l'entreprise.

Restent deux promesses du préambule : la flexibilité et la sécurité. Sur demande, Schmalz livre le Jumbo avec un adaptateur à changement rapide. Grâce à lui, les outils de préhension pour les sacs en plastique, les caisses de transport ou les plaques métalliques sont rapidement remplacés et l'aide au levage est prête pour une nouvelle tâche. Les plaques d'aspiration du VacuMaster peuvent être déplacées le long du système de traverses et s'adaptent ainsi rapidement aux différents formats de pièces. En principe, la gamme de produits Schmalz satisfait systématiquement aux facteurs et aux prescriptions de sécurité pertinents. Différents systèmes d'avertissement et de protection ainsi qu'un concept de commande bien pensé pour prévenir les erreurs de manipulation sécurisent le travail - même en cas de panne d'énergie.

Une combinaison parfaite : une potence pivotante en aluminium et un tube de levage par le vide JumboErgo lors du chargement et du déchargement d'un centre d'usinage CNC.

Les défis de levage dans les applications mobiles sont la spécialité du JumboFlex Picker.

Poignée de commande ergonomique du JumboFlex - convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier