La atmósfera y sus efectos sobre la técnica de vacío
La presión atmosférica (presión ambiental) depende de la altitud a la que uno se encuentre, así como de la temperatura en el lugar. Tal y como se representa en la ilustración, a la altitud del nivel del mar hay una presión atmosférica de 1.013 mbar. A una altitud de 600 m (sede de J. Schmalz GmbH en Glatten, Alemania),la presión atmosférica baja a 938 mbar. A una altitud de 2.000 m, la presión atmosférica es de sólo 763 mbar.
Esta pérdida de presión tiene también sus efectos a la hora de trabajar con vacío. Con el descenso de presión que se produce con el aumento de altitud disminuye también la presión diferencial máxima alcanzable y con ello la fuerza de retención que se puede alcanzar. Por cada 100 m que se ascienden, la presión atmosférica disminuye en aprox. 12,5 mbar.
Un generador de vacío que genera un 80 % de vacío alcanza al nivel del mar (presión ambiental = 1.013 mbar) un valor de vacío de -810 mbar; a 2.000 m de altitud (presión ambiental = 763 mbar), el generador de vacío alcanza -610 mbar. La fuerza de retención posible de una ventosa disminuye proporcionalmente al valor de vacío a alcanzar. La aplicación al nivel del mar constituye por ello el caso ideal.
Importante
Todos los datos reflejados en esta página web se refieren a una presión ambiental de 1.013 mbar y a una temperatura ambiente de 20 °C.