Schmalz

Schmalz como socio en la industria de defensa

Calidad probada. Soluciones que funcionan. Eficiencia que merece la pena.

Schmalz ofrece calidad probada, soluciones de sistema integrales y aumentos de eficiencia mensurables en cada paso del proceso. Combinamos normas certificadas, implementación de proyectos totalmente apoyada y procesos de manipulación ergonómicos y de alto rendimiento en un enfoque integrado que aúna seguridad, productividad y facilidad de uso.

Calidad certificada

La calidad, la seguridad y la transparencia son el núcleo de todo lo que hace Schmalz. Mediante procesos claramente definidos, una documentación sin fisuras y mejoras continuas garantizamos una alta calidad constante de los productos y procesos. Reconocidos certificados y juntas de calidad confirman nuestro compromiso con prácticas responsables en las superficies de calidad, seguridad de la información, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo.

Solución completa de un solo proveedor

Schmalz le ofrece una solución integral llave en mano de un solo proveedor : diseñada de forma eficiente, implementada de forma profesional y apoyada de forma fiable a largo plazo:

  • Análisis y asessoramiento in situ por parte de asesores de sistema experimentados

  • Ingeniería y diseño CAD para una configuración precisa del sistema.

  • Instalación y puesta en marcha, incluida la inspección inicial conforme al DGUV

  • Inspecciones de seguridad periódicas de conformidad con BGR 500 / BGV D6

  • Programas de formación y servicio rápido y fiable durante el funcionamiento continuo

Eficiencia del proceso holístico

Los sistemas de manipulación de Schmalz aumentan la eficiencia a lo largo de todo el proceso de producción:

  • Puestos de trabajo ergonómicamente adecuados:
    Reducen el esfuerzo físico y permiten una elevación saludable y de baja fatiga. Muchas de nuestras soluciones de elevación manual están certificadas con el sello de calidad AGR.

  • Aumento de la productividad:
    Flujo de material rápido y constante con una capacidad de manipulación consistentemente alta.

  • Garantice la seguridad:
    Manipulación fiable y conforme a las normas con la máxima estabilidad del proceso.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.